Consulter la FAQ

Quel est le nom utilisateur et mot de passe par défaut pour entrer dans l'atelier logiciel XTEL ?

Date de publication : 27 avril 2020

L'atelier logiciel XTEL propose un contrôle des accès utilisateurs qui se traduit par une phase d'ouverture de l'atelier.

Le fait de saisir le nom de l'utilisateur et son mot de passe associé visualise les différents volumes utilisés par XTEL et donne accès aux applications présentes sur le poste.

Cette gestion n'est pas obligatoire, l'atelier XTEL peut être exploité dans sa configuration par défaut. L'ensemble des utilisateurs y accède de la même façon en entrant le nom utilisateur par défaut XTEL ainsi que le mot de passe par défaut XTEL.

Attention, dans ce cas, tous les utilisateurs disposent des droits maximum et aucune sécurité d'accès n'est mise en place. 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.