Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment un esclave Modbus TSX MICRO/PREMIUM peut-il savoir si un échange a été demandé par le maître ou si l'échange est terminé ?
Un esclave Modbus TSX MICRO/PREMIUM ne peut pas savoir si le maître vient, ou est en train d'écrire ou de lire.
La seule information disponible est le compteur de "messages reçus à destination de l'unité centrale" ( lecture/ écriture confondue ).
Ce compteur est accessible par la fonction READ_STS %CHxy.i et la lecture du mot %MWxy.i.7 , avec :
- x = numéro de rack.
- y = position dans le rack.
- i = voie .
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus