{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Que faut-il mettre comme adresse pour transférer une application dans un CCX17 sur Fipio via un automate PREMIUM ?

La console est raccordée sur la prise TER d'un Premium avec Fipio intégré.

Pour effectuer le transfert de l'application, via le Premium, dans le CCX17 sur Fipio,  l'adresse distante à saisir sous le logiciel MMI17 Win est : \m.1.x\SYS

  • m :représentant   l'emplacement du processeur (donc 0 ou 1) .
  • 1 :étant le numéro de voie Fipio du processeur (dans ce cas précis).
  • x :représentant le point de connexion du CCX17 sur Fipio.

Cela vous a-t-il été utile ?