Comment faire la mise au point d'une carte d'axe TSXCAY ?
Pour réaliser la mise au point d'une carte d'axe TSXCAY, il est nécessaire de suivre la procédure suivante :
- Contrôler le câblage de l'axe en mode DIR DRIVE.
- Contrôler le retour de position en mode MANU.
- Contrôler le paramétrage de la fonction SMOVE:
Pour ce dernier contrôle, passer en mode AUTO, puis lancer un fonction SMOVE et contrôler le contenu du bit %Ixy.SYS.
Si ce bit est à l'état logique " 1 " alors il existe un problème de paramétrages.
Il est alors nécessaire de contrôler le contenu du mot %MWxy.i.7 intitulé CMD_FLT .
Voir la documentation TSX DS 57 PL7 et de se reporter à la liste des défauts du chapitre [Liste des codes d'erreur CMD_FLT].