Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les adresses MAC, IP et port TCP par défaut d'un coupleur TSXETY110 pour automate Premium.
Un coupleur TSXETY110 prend par défaut les adresses suivantes:
- Adresse MAC: 16# 00 80 F4 00 <adresse réseau> <adresse station>.
- Adresse IP: 16# 54 00 <adresse réseau> <adresse station>.
- Port TCP: 512.
- Les masques de sous-réseau et adresse gateway par défaut sont 0.0.0.0
<adresse réseau> et <adresse station> correspondent aux valeurs des roues codeuses en face avant du coupleur TSXETY110.
Parmi ces 3 adresses, seule l'adresse IP peut être configurée pour prendre une adresse compatible avec le réseau Ethernet de l'utilisateur.
En savoir plus
Gamme:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme: