Consulter la FAQ

Sur une communication par bloc texte sur TSX7-40, comment interpréter le compte-rendu TXTi,S = 6 ? erroné

Date de publication : 27 juillet 2020

En temps normal si (TXTi,D=1 et TXTi,E=0) le mot TXTi,S contient le nombre d'octets émis ou reçus.

Si le Bit de sortie E (échange erroné) est à l'état 0, il contient le nombre de caractères reçues.

Si le Bit de sortie E (échange erroné) est à l'état 1, ce mot contient le code de l'erreur produite lors de l'échange. Ce mot ne peut être lu que par programme.

TXTi,D=1 avec TXTi,E=1, TXTi,S devient un compte-rendu d'erreur.

TXTi,S=6 signifie alors: "réception d'un message trop long".

Dans ce cas, il faut augmenter la longueur de la table de réception en conséquence.

 

Référence de la documentation pour des informations complémentaires : LANGAGE PL7 3 MANUEL DE REFERENCE TXTDRPL73V52F Chapitre 6 Intercalaire E P 6/8


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.