Comment effectuer la protection du code d'un DFB avec PL7 Pro ?
Pour effectuer une protection sur le code d'un DFB, il faut procéder comme suit :
- à partir du navigateur application de PL7 Pro, double-cliquer sur le type de DFB que l'on veut protèger,
- sélectionner [Edition][Propriètés],
- sélectionner l'item "protection du savoir faire",
- saisir un mot de passe (8 caractères maxi) et le saisir à nouveau pour le confirmer,
- valider 2 fois par [OK].
Il est alors impossible de visualiser le code du type DFB sans avoir le mot de passe.
Remarque: la protection en modification, également accessible par ce même mode opératoire, limite l'accès au code du DFB en lecture seule.
Lorsqu'on veut changer la protection, la saisie du mot de passe apparait automatiquement