{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment utiliser la boite de dialogue équipement dans XBTL1000 pour un XBT ?

Cette boîte de dialogue permet de définir un nom symbolique pour un équipement connecté sur le réseau.  Le nom symbolique donné sera utilisé dans XBT-L1000 pour référer à cet équipement particulier.

La boîte de dialogue s'organise en 4 points:

Le symbole: Saisir le nom symbolique que l'on veut utiliser pour désigner cet équipement.  Ce nom peut avoir jusqu'à 8 caractères. Par défaut, XBT-L1000 vous propose MASTER.

L'adresse: Saisir les différentes parties de l'adresse réseau de l'équipement: Réseau, Station, Porte, Module et Voie.

La longueur trame: Choisir la longueur de trame utilisée pour communiquer avec cet équipement, 32 ou 128 bits.

Le fichier de variable: Choisir le fichier de symboles de variable éventuellement utilisé pour cet équipement. Les fichiers de symboles sont issus de la programmation des équipements avec PL7, Concept ou UnityPro.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Produit :
XBTL1000
En savoir plus
Produit :
XBTL1000