Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Le cable jaune plat ASi est il utilisable dans une atmosphère Atex, environnement type BE3?
Voici la réponse des 3 fabricants mondiaux de câble plat jaune pour ASi :
Ces derniers indiquent qu'il n'est techniquement pas possible qu'un câble plat tienne les 1000V requis par la norme NFC 15-100 pour l'environnement à risque d'explosion BE3.
Seul un câble rond permet de le tenir.
Ceci vient donc en confirmation des informations données par IFM à certains installateurs sur la non homologation de ce câble pour ce genre d'application.
Il ne reste donc plus qu'à envisager le câble rond.
Cela vous a-t-il été utile ?