{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Lorsque on ajoute un index de pont à une configuration Modbus TCP/IP dans OFS, où se trouve physiquement l'index enregistré dans le paquet ?

L'index de pont se trouve physiquement dans la partie de message Modbus du paquet TCP/IP, à la position affectée au message Modbus pour l`id esclave.

L'octet 6 du message Modbus contient l'id esclave. Lors de l'utilisation des conventions TCP/IP, cet octet d`informations est appelé Identificateur d`unité (IU).

Cela vous a-t-il été utile ?