Que signifie un voyant IO clignotant sur un automate TSX07 ?
Le voyant IO clignotant sur une extension TSX07 renseigne l'utilisateur sur le fonctionnement correct de cette dernière.
Par contre, si le voyant IO de l'automate de base TSX07 clignote, vérifier la position du sélecteur pour le codage de la fonction de l'automate (roue codeuse bleue), il doit être sur la position 0 :
- Position 0 : Automate de base
- Position 1 : Extension d'entrées/sorties
- Position 5 : Extension automate n°2
- Position 6 : Extension automate n°3
- Position 7 : Extension automate n°4
- Les positions 2, 3 et 4 sont réservées
La position du sélecteur est prise en compte à chaque mise sous tension de l'automate.