{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment raccorder le bornier d’alimentation 24V d’un Switch Connexium non administrable ?

L'alimentation d'un switch Connexium non administrable s'effectue à partir d'un bornier débrochable à 5 contacts :

  • Borne 1 : +24V de l'alimentation 1
  • Borne 5 : +24V de l'alimentation 2 (redondante)
  • Borne T : 0V des deux alimentations (commun)
  • Bornes 2 et 4 : Contact de signalisation de défaut libre de potentiel

Image

Alimentation :

  • les tensions d'alimentation redondantes sont prises en charge,
  • les deux entrées sont découplées,
  • il n'y a pas de répartition de charge entre les deux alimentations,
  • la tension d'alimentation est isolée électriquement du boîtier.

Contact de signalisation :

Le contact de signalisation est utilisé pour superviser les fonctions du commutateur 499NES18100 ConneXium, facilitant ainsi le diagnostic à distance sans logiciel de gestion.
L'ouverture du contact indique :

  • la panne d'au moins une des deux tensions d'alimentation,
  • une erreur permanente dans le commutateur (tension interne 3,3 VCC , tension d'alimentation 1 ou 2 inférieure à 9,6 V),
  • un état défectueux de la liaison sur au moins un port.
    L'indication de l'état de la liaison sur le commutateur 499NES18100 peut être masquée port à port à l'aide
    des micro-interrupteurs LA1 ... LA8.

Schneider Electric France