Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Que faire lors de l'apparition des messages d'erreurs " First installation error family 1/2/3/4/5... Failed removing old family 1, réinstallation family 1" durant l'installation de PL7 Micro, Junior et Pro ?
Faire un clic droit sur le disque local (généralement le C :) sur lequel vous souhaitez installer PL7 et vérifiez que :
- la case "Compresser le lecteur pour augmenter l'espace disque disponible" est décochée
- la case "Autoriser l'indexation de ce disque pour la recherche rapide des fichiers" est cochée,
Valider les modifications et réinstaller le logiciel PL7.
Remarque :
Attention, l'indexation du disque peut être longue.
Publié pour:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?