Pourquoi la connexion entre un automate TSX Micro et un PC avec le cordon TSXPCX1031 fonctionne t-elle correctement en position "TER Direct" mais ne fonctionne pas en position "TER Multi" ?
Lorsqu'un PC n'est pas équipé de port série, il est possible d'établir la connexion avec un automate en utilisant le cordon série TSXPCX1031 ainsi qu'un adaptateur USB/série du marché (ex. : le SR2CBL06 ).
Cependant, cette solution limite le fonctionnement du cordon TSXPCX1031 à la position TER Direct.
Pour se connecter en multipoints (position TER Multi), utiliser l'adaptateur TSXCUSB485 et le cordon TSXCRJMD25 (Compatible avec Windows 2000 et le Driver Unitelway V1.7 au minimum).