Le convertisseur TSXCUSB485 n'a pas de driver spécifique, comme c'était le cas pour l'ancien cordon USB TSXPCX3030.
Pour installer correctement le TSXCUSB485, il suffit d'avoir installé au préalable le driver Unitelway de version V1.7 au minimum.
Remarque :
Le driver Unitelway est inclus dans le CD « Driver Pack » fourni avec le logiciel PL7 ou Unity et est téléchargeable sur le site http://schneider-electric.com
Avant même de tester la communication entre un PC et un automate via le convertisseur TSXCUSB485 (+ le cordon TSXCRJMD25), vérifier dans le gestionnaire de périphérique, sous la rubrique « Port COM et LPT » que ce dernier soit correctement installé sur le PC et qu'il soit associé à un port de communication virtuel (ex COM3) :