Quelles sont les conséquences d'une reprise à froid sur un automate M340 ?
Les conséquences d'une reprise à froid sur un automate M340 sont les suivantes :
- Mise à leur valeur d'initialisation des bits et mots d'E/S et internes (localisés ou non),
- Initialisation des séquences SFC (étapes initiales),
- Initialisation des blocs fonctions à partir des données de configuration (EFB et DFB),
- Annulation des forcages de bits,
- Envoi des paramètres de configuration aux modules d'entrées/sorties TOR et métier,
- RUN ou STOP après reprise selon configuration CPU et/ou état entrée RUN/STOP si elle existe (entrée prioritaire sur configuration),
- Mise à 1 de %S0,
- Relance de la tâche MAST.
Voir également : Quelles sont les conséquences d'une reprise à chaud sur un automate M340?
Publié pour: Schneider Electric France