Quelle est la référence de la pile de sauvegarde de l'automate Twido ?
La référence de la pile de sauvegarde externe, remplaçable par l'utilisateur, est TSXPLP01.
Dans la gamme d'automates Twido seules les bases compactes 40 Entrées / Sorties disposent de cette pile.
Soit les références suivantes :
- TWDLCAA40DRF
- TWDLCAE40DRF
- TWDLCDA40DRF
- TWDLCDE40DRF
Remarques:
- Pour ces 4 références, la pile TSXPLP01 vient en supplément de la batterie rechargeable interne soudée (non remplaçable).
Elle permet de prolonger la durée de backup.
Son utilisation est facultative. - Les autres références de la gamme Twido disposent uniquement d'une batterie rechargeable interne soudée (non remplaçable) hormis le Twido Extrême TWDLEDCK1 qui ne possède aucune pile interne.