Comment importer un îlot STB CANopen en communication avec un M340 dans le logiciel EcoStruxure Control Expert ( Unity PRO ) ?
L'import d'un îlot STB CANopen en communication avec un M340 sous EcoStruxure Control Expert ( Unity PRO ) nécessite auparavant de générer le fichier ".DCF " avec le logiciel Advantys comme suit :
Ensuite sous EcoStruxure Control Expert ( Unity PRO ) , procéder comme suit :
- dans le Navigateur du projet, cliquer deux fois sur "Configuration", puis sur "3:CANopen".
- dans la fenêtre CANopen, cliquer deux fois sur la représentation Advantys STB
- la fenêtre de configuration STB s'ouvre,
- cliquer sur l'onglet "PDO" pour consulter la configuration du PDO,
- importer le fichier '.dcf' précédemment créé.