{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible de configurer des entrées TOR d'un automate TSX37 en voies de comptage ?

Oui,
les quatre premières entrées d’un module d’entrées/sorties TOR situé en position 1 (%I1.0 à %I1.3) peuvent être utilisées en voies de comptage (fréquence maximale de 500 Hz).

Ces quatre entrées permettent de réaliser au maximum deux voies de comptage indépendantes, le paramétrage de la fonction (décomptage, comptage, ou comptage/décomptage) est réalisé par configuration logicielle.

Se reporter au manuel de mise en oeuvre tome 1 de l'automate Micro et/ou l'aide en ligne de PL7 pour la mise en oeuvre de cette fonctionnalité.

Cela vous a-t-il été utile ?