Consulter la FAQ

XY2-C Charge de rupture des câbles des arrêts d'urgence à câbles de référence XY2CH ou XY2CE

Date de publication : 14 avril 2010

Pour les arrêts d'urgence à câbles référencés : XY2CH ou XY2CE, la charge de rupture est de 660 daN pour un câble de diamètre 3,2 mm


Pour les arrêts d'urgence à câbles référencés : XY2CB ou XY2CE, la charge de rupture est de 930 daN pour un câble de diamètre 5 mm


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.