{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel détecteur ou capteur peut être utilisé pour détecter des pièces métalliques ou plastiques exposées à la projection d'huile de coupe ?


Un détecteur inductif ne peut être utilisé car il ne détecte pas les objets en matière plastique.

Un détecteur photo-electrique compact est également exclu car la présence d'huile de coupe entraîne la pollution des lentilles et la dégradation des matière; de plus, il existe un risque de pénétration de liquide dans le boitier.

La  meilleure solution est probablement l'utilisation d'une fibre optique en verre avec gaine métal de type barrage, de référence XUFSxx, associée à un amplificateur XUDAxxx qui sera installé hors de la zone de détection.

Schneider Electric France