Pour câbler dans de bonnes conditions un codeur absolu monotour de type SSI avec une carte automate de comptage et mesure TSXCTY2C, il est nécessaire de connaître la correspondance entre les bornes du codeur et celles de la carte automate de comptage et mesure, mais aussi :
- utiliser le type de câble le plus adapté (blindé ou non blindé),
- savoir quelles précautions à respecter pour positionner le câble afin qu'il ne soit pas sujet à des perturbations électromagnétiques,
- connaître les niveaux de tension des signaux du codeur pour qu'ils soient cohérents avec ceux de l'embase,
- comprendre comment fonctionne une entrée SSI .
Type de câble à utiliser entre le codeur et la carte automate de comptage et mesure
- Le câble doit être à blindage commun si sa longueur est inférieure à 30m et il doit être à paires torsadées blindées si sa longueur est supérieure à 30m.
- Le fait d’ajouter des résistances d’adaptation permet d’augmenter les fréquences admissibles.
Précautions d'implantation du câble pour que la liaison codeur - carte automate de comptage et mesure ne soit pas sujette à des perturbations
- séparer les câbles de puissance et ceux du codeur d'au moins 10 cm,
- utiliser des paires torsadées blindées (remarque : le blindage protège de l'effet inductif et le torsadé protège de l'effet capacitif),
- connecter les blindages à la masse automate uniquement ( pour éviter la continuité des masses). Toutefois, si la longueur du câble n'excède pas 20m, la masse peut être connectée aux deux extrémités,
- mise à la terre des châssis et carcasses.
Technologie des entrées SSI d'un codeur absolu multitour
Adéquation des niveaux logiques du codeur et de l'embase
Les niveaux logiques du codeur,
Niveau logique haut (1) : 26V,
Niveau logique bas (0) : 1V.
Niveau logique bas (0) : 1V.
Les niveaux logiques de la carte automate,
Niveau logique haut (1) : 11V,
Niveau logique bas (0) : 5V.
Niveau logique bas (0) : 5V.