Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment substituer le module sécurité Preventa DPS par le module sécurité preventa XPSBA lorsqu'il est associé à une commande bimanuelle ?


Lorsqu'il est associé à une commande bimanuelle, la substitution de l'ancien module Preventa de référence DPS par le module actuel de référence XPSBA  est réalisée de la façon suivante : 
 

Image
K1: commande de la sortie de sécurité
H1: sortie de signalisation 
 

Remarques
 

  • après remplacement du produit, vérifier la compatibilité de la distance d'arrêt à vide,
  • les boutons poussoirs de commande bimanuelle S1 et S2 ne doivent pas être utilisés pour les applications du type presse qui requièrent une protection de type IIIC. Dans ce dernier cas, plutôt utiliser le module Preventa XPSBC.
 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?