{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Barrières immatérielles XUSL. Quel est le contenu de l`emballage à la livraison du produit ?

Pour chaque référence XUSL, l'emballage contient :

  • 1 émetteur XUSL***T
  • 1 récepteur correspondant : XUSL***R
  • 4 équerres de fixation (d`extrémité) avec toute sa visserie
  • 1 lot de borniers débrochables pour l'émetteur (qté:1) et le récepteur (quantité:3)
  • 1 bâton de test (14mm ou 29 mm) correspondant à la capacité de détection de la barrière
  • 1 manuel d'instructions en 6 langues
  • 1 déclaration CE de conformité en 12 langues (format A5)
  • 1 instruction de raccordement en 6 langues.

A commander séparément :

  • 4 équerres de fixation latérale avec toute sa visserie : XUSLZ212
  • Prolongateurs électriques de la barrière non fournis : type émetteur XSZPCT..   type récepteur XSZPCR..
  • Suppresseur d'arc : XUSLZ500
  • Alimentation à prévoir

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus