Consulter la FAQ

Comment commander des numéros de clés non standards pour la boutonnerie Harmony XB4 et XB5 ?

Date de publication : 24 août 2018

 

Introduction

Les boutons à clés des gammes XB4 et XB5 sont équipés en standard de serrures à clés N° 455 E.
Exemple : ZB4AG2 ou ZB5AG2 comporte une serrure à clés n°455.
 
D'autres serrures peuvent être choisies avec d'autres numéros de clé. Nous détaillons ici la procédure de commande.
 
 

Détail des quatre serrures à clés standard pour tous les boutons tournants XB4 et XB5

Il existe 4 serrures à clés standard qui conviennent pour tous les types de boutons à clés des gamme Harmony 4 et 5.
Pour les commander, il suffit de rajouter un numéro à la fin de chaque référence standard :

 
- numéro 10  pour N° 458 A,
- numéro 12  pour N° 421 E,
- numéro 14  pour N° 520 E,
- numéro 20  pour N° 3131 A.
 
Exemple : ZB5AG210 , tête pour bouton tournant avec serrure à clés n°458A.
 

Détail des trois serrures spécifiques
 

 Il existe trois autres serrures très utilisées mais qui ne conviennent pas pour tous les types de bouton à clés des gammes Harmony 4 et 5, il est aussi nécessaire de rajouter une lettre à la fin de la référence :
 

- lettre D pour la serrure profil n° 4A185 pour bouton d'arrêt d'urgence Harmony XB4 référence du corps ZB5AS944, exemple ZB5AS944D,

-
suffixe TEC10 pour la serrure  profil N° TEC10 pour bouton tournant Harmony XB4 à serrure avec clé, référence du corps ZB4BGxx, exemple ZB4BG4TEC10,

-
lettre D pour la serrure profil n° 8D1 pour bouton tournant Harmony XB5 à serrure avec clé référence du corps ZB5AGxx, exemple ZB5AG2D.
 

Autres serrures spécifiques à 4 paillettes ou 5 paillettes


Il est possible de fournir jusqu'à 1500 autres serrures à clés : clés à 4 ou 5 paillettes.
Les paillettes correspondent au nombre de dents de la clé.
Ces serrures sont codifiées précisément, cette information ne détaillera pas les 1500 codes possibles, seuls quelques exemples de codification sont détaillés à la fin de ce document.
 
Deux cas peuvent se présenter :
 
  • le client ne connait pas la codification de la serrure à clés, il contacte Chorus au 0825 012 999,
  • le client connait la codification de la serrure à clés, il peut alors commander à son fournisseur habituel ce bouton tournant spécifique.
 
Serrures à clés 4 paillettes

- utiliser la référence standard de la tête du bouton tournant avec clé 455 et y ajouter la lettre « K » à la fin,
    cette référence correspondra alors au radical de commande,

rajouter en texte technique le numéro à 4 chiffres de la clé souhaitée suivi obligatoirement de la lettre A ou E caractérisant le « profil » de la clé :

Exemple :
Bouton tournant XB4 à 2 positions fixes, retrait de clé à gauche, numéro de clé 1242, profil A. 
              -  radical de commande : ZB4BG2K,
              -  texte technique : N° 1242 A.
 
Serrures à clés 5 paillettes

- Utiliser la référence standard de la tête du bouton tournant avec clé 455 et y ajouter la lettre "C" à la fin
  Cette référence correspondra alors au radical de commande.

rajouter en texte technique le numéro à 5 chiffres de la clé souhaitée suivi obligatoirement de la lettre "C" caractérisant le « profil » de la clé :

Exemple :
  Bouton tournant XB4 à 2 positions fixes, retrait de clé à gauche, numéro de clé 32432 profil C
               - radical
de commande :  ZB4BG2C,
               - texte technique  :
32432C.
 

 

Jeu de 2 clés seules en rechange

 
Clés  pour serrures à clés standard n° 455, 421E, 458A, 520E, 3131A , il est nécessaire d'utiliser le début de référence ZBG auquel il faut rajouter le numéro de clé.
Exemple : pour disposer d'un jeu de 2 clés 455, il est nécessaire de commander la référence ZBG455

Clés pour serrures 8D1 :

           La référence du jeu de clés est ZBD8D1

Clés à numéro spécial pour les serrures standard à 4 ou 5 paillettes
 
          Des radicaux spécifiques ont été définis qui permettent de différencier si la serrure est à 4 ou 5 paillettes :
                      - ZBGK pour serrure à clé « 4 paillettes » en profil A ou E
                      - ZBGC pour serrure à clé « 5 paillettes ».
 
           Il est ensuite nécessaire de rajouter en texte technique le code direct de la serrure 
           Exemple, pour acheter une clé de référence 422 ( voir exemple de codification)

                       - radical : ZBGK
                       - texte technique  : clé n° A1323

Clés pour serrures développées pour un client particulier


Il existe des serrures spécifiques développés seulement pour un client  et dont seule l'usine de fabrication connait en détail le type de profil et le nombre de paillettes,
par exemple, des serrures spécifiques montées sur les boutons tournants ont été conçus pour Fiat.

Pour en commander un jeu de clé, utiliser le radical Q99900919 et en commentaire spécifier la société et le numéro de clé.

Exemple
Clé spéciale référencée 057 pour la société BusinessOK

Pour commander :
- radical : Q99900919,
- commentaire : société BusinessOK , clé n°057.
 

Quelques exemples de codification


Il est tout à fait possible d'utiliser les clés et serrures énumérées dans les deux tableaux suivants .

         Serrures et clés à 4 paillettes
 

 


         Serrures et clés à cinq paillettes
 

 


 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.