Consulter la FAQ

Les produits ZB2xxx sont-ils conformes aux normes NFF16101 et NFF16102?

Date de publication : 14 avril 2010

Les normes NFF16101 & 102 fixent les règles d`émission de fumée dégagée par les plastiques lors d`un incendie.

Ces règles dépendent de nombreux critères parmi lesquels la zone d'emplacement des produits, la concentration du plastique sur les coffrets (nombre, distance entre boutons...), etc.

Ces règles d'acceptabilité du plastique sont à vérifier dans chaque application.

Pour ses produits, Schneider fournit un tableau des matières employées avec :
- leur classement établi à partir des normes NFF16101/102
- leur masse.
Ces deux  2 informations sont suffisantes pour vérifier la conformité du produit dans l`application car elles permettent la comparaison avec la masse critique de plastique acceptable pour chaque zone codifiée dans la norme.

Tableau de correspondances ci joint.

Image

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.