Le choix sera fonction :
- du courant total vu par le filtre moteur (inductance),
- de la longueur totale de câble.
La règle à respecter sera alors la suivante :
Si la longueur de câble dépasse la longueur maximum spécifiée pour un filtre, il sera alors nécessaire de grouper les moteurs pour que la longueur totale de câble d`un groupe soit compatible avec les filtres.
Exemple :
Soit 36 moteurs 3A-400V dont la somme de toutes les distances variateur-moteur est égale à 400 mètres.
Si le filtre (inductance) est spécifié pour 100 mètres de câble blindé, alors :
- prévoir 4 groupes de 9 moteurs chacun (soit 100 mètres de câble chacun),
- prévoir pour chaque groupe un filtre moteur (inductance) dont le courant nominal correspond à la somme des courants nominaux des moteurs du groupe. Soit 36x3A/4 = 27A,
- faire en sorte que le câblage des moteurs soit équilibré.