Pour respecter la norme EN50178, le variateur doit être raccordé à la terre par un câble de 10mm². Cette section doit-elle être respectée jusqu'à la terre de l'usine ?
Spécifications de la norme EN50178
1) Le câble de terre de l'installation doit avoir une section minimum de 10mm².
2) Deux câbles de terre seront connectés pour chaque variateur au point de raccordement de toutes les terres de l'installation (barre de terre) :
- Le câble de 10mm² connecté à la carcasse du variateur.
La section de 10mm² est imposée car le variateur est susceptible de générer un courant de fuite supérieur à 3.5mA. - Le fil de terre arrivant par le câble d'alimentation du variateur et raccordé aussi sur une borne spécifique du variateur.
Ce type de raccordement assure :
- L'écoulement du courant de fuite dans un minimum d'impédance pour ne pas avoir de potentiel dangereux sur la carcasse du variateur,
- Une connection redondante à la terre permettant de réduire les risques de coupure mécanique.
Rappel : la norme NF EN 50178, française et européenne, spécifie les exigences minimales de sécurité des équipements électroniques utilisés dans les installations de puissance.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.