Que signifie le code erreur "Err 7", visible sur un ATV28 avec terminal déporté ?
Le code "erreur 7" des variateurs ATV28 et ATV58 signale un problème de liaison entre :
- la carte contrôle de ces variateurs
- leur terminal déporté référencé VW3A2101 pour l'ATV28 ou VW3A58101 pour l'ATV58.
Lors de ce défaut, vérifier les points suivants :
- le raccordement est il réalisé avec le câble standard (3m) ?
- le câble et les connecteurs sont ils en bon état ?
- Pour l'ATV58, tenter un retour en réglage usine : basculer le switch 50/60Hz (face avant du produit à gauche de la console) de 50 sur 60 Hz, coupure secteur, rebasculer le switch sur 50 Hz, coupure secteur. La vitesse de communication du port série du variateur est alors forcée en réglage usine à 19200 bds et correspond à celle du terminal. Re-régler le produit si le défaut a disparu !
- Essayer avec un autre terminal déporté.
Si malgré le test avec ce deuxième terminal, le défaut erreur 7 est toujours présent, le problème est issu du variateur, il est alors nécessaire de :
- rénover le variateur ATV28 par un variateur ATV31
- rénover le variateur ATV58 de faible puissance ( <15 kW ) par une variateur ATV31
- faire réparer le variateur ATV58 ( > 15 kW). Contacter Chorus.
Publié pour: Schneider Electric France