{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Existe-il une référence de potentiometre 5000 ohms pour les combinateurs XKBxx ?


Les potentiomètres commercialisés par Schneider pour les combinateurs XKB sont des potentiomètres linéaires à point milieu, ils permettent avec un seul curseur de coder en tension deux mouvements. ( montée/descente, translation avant / translation arrière , etc.)

Les zones mortes autour des points milieu peuvent être :

  • quasi inexistantes, gammes XKZA,
  • de l’ordre de 30 à 40°, gammes XKZB et XKZD.
Les résistances standard possibles sont  :
  • 2x2350 ohm,
  • 2x500 ohm,
  • 2x 5000 ohm,
  • 2x400 ohm.
La dissipation thermique de ces potentiomètres est de 3 à 4W à 85°C.

Si ces résistances standard ne conviennent pas, il est possible de commander un potentiomètre spécifique.
  • les potentiomètres sans zone morte seront commandés sous le radical XKZA1500 avec la valeur de résistance souhaitée mentionnée dans le texte technique,
  • les potentiomètres avec zone morte de 40° ou 30° seront commandés sous le radical XKBZ1500 ou XKDZ1500 avec la valeur de résistance souhaitée mentionnée dans le texte technique.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus