Consulter la FAQ

Règles de mise en parallèle des détecteurs 2 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.

Date de publication : 11 mai 2020

Produits concernés
Les produits concernés sont les détecteurs inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.

CEM
Les produits XS et XU lorsqu'ils sont mis en série ne génèrent pas de phénomènes électromagnétiques conduits ou rayonnés susceptibles de perturber leur environnement.
Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme  IEC 947-5-2.

L'association en parallèle de détecteur sortie 2 fils et/ou d'appareils à contact mécanique est déconseillée.
En effet, si l'un des deux détecteurs en parallèle est à l'état fermé, le deuxième détecteur ne sera plus alimenté. Lorsque le contact devient non passant, le détecteur ne sera pas disponible immédiatement du fait de sa mise sous tension.

Le fonctionnement peut être acceptable si les détecteurs sont actionnés alternativement les uns après les autres.
sinon, ils peuvent être détruits.

Le montage suivant est donc à proscrire :

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.