Consulter la FAQ

Comment tester et rapidement mettre en oeuvre du variateur ATV31 ?

Date de publication : 11 mai 2020


Le variateur de vitesse ATV31, commercialisé jusqu'en 2010, a été remplacé par le variateur ATV312 et depuis 2017 par le variateur ATV320

Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteur de 0,18 de 15 kW, alimentation triphasé de 200V à 600V. 

Ces variateurs sont utilisés pour la manutention, les machines d'emballages et de conditionnement, les machines spéciales ainsi que pour les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.


Cette fiche garantit le test et la mise en service rapide du variateur de vitesse ATV31.

A partir des réglages usine et de quelques straps (ou pontages) il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.
 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.