Consulter la FAQ

Comment paramétrer un variateur ATV312 (ATV31) en vue de son utilisation en vitesses présélectionnées ?

Date de publication : 12 juin 2020


Le variateur de vitesse ATV31, commercialisé jusqu'en 2010, est maintenant remplacé par le variateur ATV312.

Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteur de 0,18 de 15 kW, alimentation triphasé de 200V à 600V. 

Ils sont utilisés pour la manutention, les machines d'emballages et de conditionnement, les machines spéciales ainsi que pour les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.

Cette fiche garantit le paramétrage des vitesses présélectionnées du variateur de vitesse ATV312 (ATV31).

A partir des réglages usine et de quelques straps (ou pontages) il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.
 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.