Consulter la FAQ

Quel est le courant d'appel spécifique requis sur les contacts de sortie du contrôleur LTMR ?

Date de publication : 04 février 2019


Les contacts de sorties du contrôleur LTMR sont caractérisées par un intensité maximum de 5A en 250VAC (alternatif) ou 30VDC (continu).


 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.