Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de vérifier les fonctionnalités d'un module TesysT par l'intermédiaire de PowerSuite ?


Les modules TESYST sont des modules de gestion de moteur assurant les fonctions de protection, de mesure et de supervision des moteurs à courant alternatifs monophasés et triphasés.


Fonctions de protection 
Contre les surcharges thermiques, contre les déséquilibres et pertes de phase, etc.


Fonctions de mesure
Courant sur les 3 phases, tension sur les 3 phases, etc..


Fonctions de commande des moteurs
Localement via des entrées logiques ou à distance via un réseau


Fonctions de pilotage des moteurs
Surveillance des moteurs pour lesquels la commande n'est pas gérée par le contrôleur, démarrage de moteurs un sens de marche, etc.


Fonctions de statistiques et de diagnostic
Statistiques de défaut, statistiques moteur, diagnostic des défauts


Avec PowerSuite

  • tous les réglages des seuils des fonctions de protection sont assurés via un éditeur adapté,
  • les fonctions de commande et pilotage des moteurs ne sont pas assurées. ( pas possible de démarrer ou arrêter un moteur via Powersuite,
  • existence d'un éditeur pour pouvoir surveiller des paramètres ou évènements eux-même crées à partir de paramètres ou évènements élémentaires.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?