Consulter la FAQ

Conseil de montage pour les détecteurs type reflex polarisé monofaisceau avec la fonction inhibition relié à un XPSCM1144

Date de publication : 14 avril 2010

Résumé de la fonction inhibition d'un module Preventa XPSCM

Le dispositif d'inhibition du module Preventa XPSCM permet le transport des matériaux à travers le champs de protection offert par la barrière immatérielle sans que ses sorties de sécurité ne soient désactivées.

Une personne n'est pas capable d'activer des détecteurs d'inhibition de la même façon et provoque l'arrêt du système en cas d'intrusion dans la zone dangereuse.

Image

Lorsqu'il y a une pièce en mouvement et de longueur dM<m entre les deux points MS1 et MS2,  l'entrée "muting" du produit XPSCM1144 est passante (sortie de MS1 ou MS2 passante). Le module XPSCM1144 agit alors comme si les faisceaux des détecteurs D1, D2 et D3 n'étaient pas occultés : fonction "muting"

Montage des détecteurs

La meilleure solution n'est pas d'installer les 2 détecteurs réflex polarisé de chaque côté de la barrière mais de croiser les émetteurs avec les réflecteurs, voir ci-dessous.

Image

Les détecteurs à employer pour cette fonction sont des détecteurs 3 fils, type PNP, fonction sombre uniquement référence XUB0BPSNLx + XUZC50.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.