Consulter la FAQ

Simulation d'un défaut d'un des 2 clapets de la vanne (surveillance dynamique) géré par un XPSPVK

Date de publication : 19 décembre 2019

Les presses utilisées pour le travail à froid des métaux doivent être systématiquement et régulièrement vérifiées.
Cette vérification impacte aussi la fonction sécurité assurée par le module Préventa XPSPVK : des défauts doivent être simulés pour tester cette fonction.

Méthode utilisée pour effectuer la vérification de la surveillance dynamique de la vanne double corps lorsqu'elle est réalisée par un module XPSPVK

Attention : Ces essais sont à effectuer par des personnes compétentes.

Essais à réaliser lors des vérifications périodiques

1/ Moyens nécessaires à ces essais

  • tournevis à lame plate
  • morceau de câble électrique isolé, longueur mini 6 cm (tension interne 24Vdc)

2/ Presse en mode coup par coup, arrêt au PMH : commander le départ du coup par la commande bimanuelle

Image

3/ Avant l`arrêt du coulisseau au PMH, simuler le défaut de fermeture d`un des 2 clapets

Image

Image

Image

 

Oter le strap après arrêt du coulisseau au PMH

Résultat: Lors de la mise en place du strap, la fonction de maintien pour la remontée du coulisseau est interrompue (ouverture sortie 13-14) et la commande du cycle suivant doit être bloquée par la sortie 21-22 non passante. Il est nécessaire de manoeuvrer le bouton de réarmement (entre les bornes 7 et 8) pour démarrer un nouveau cycle.

Annexe

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.