Consulter la FAQ

Est-il possible de juxtaposer des ATV11 et ATV12 en montage côte - côte ?

Date de publication : 04 février 2019


Il est possible d'accoler des variateurs ATV11 et ATV12 ( montage côte - côte ) à deux conditions :

  • La température ambiante n'excède pas 40°C pour les ATV11 et 50°C pour les ATV12,
  • Il faut ôter l'obturateur de protection collé au dessus du variateur.



 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.