{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible de diminuer le bruit acoustique moteur en diminuant la fréquence de découpage de l'ATV11 et de l'ATV12 ?


La fréquence de découpage de l'ATV11 et de l'ATV12 est ajustable de 2 kHZ jusqu'à 16kHz. ( 2, 4, 8, 12  et 16 kHz).

Il n'y a pas de règle simple à appliquer entre le bruit et la fréquence de découpage car le bruit généré par le moteur dépend de multiples facteurs (exemple : fréquence de résonnance).

Il faut donc essayer toutes le fréquences de découpage et choisir celle qui convient.

Attention : Plus la fréquence de découpage augmente, plus le module puissance risque de chauffer.

Dans le cas des variateurs ATV11 et ATV12, cette fréquence sera automatiquement abaissée à 4kHz en cas d'élévation de température de son module puissance.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus