{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Le variateur ATV71 peut-il être utilisé sur les applications pompes centrifuges (technologie couple variable) ou ventilateurs?

Pour les applications à couple quadratique (pompes centrifuges, ventilateurs) où le couple à fournir par le variateur est proportionnel au carré de la vitesse moteur, il est préférable d'utiliser les variateurs ATV21 en HVAC pour le résidentiel et petit tertiaire et le variateurATV61 pour les applications industrielles :

  • Existence de plusieurs lois U/F sans compensation de glissement pour affiner toutes les applications dE pompage et ventilation
  • Dimensionnement adapté du pont puissance : une taille en moins pour les ATV61 que pour les ATV71 pour des variateurs d'égale puissance
  • Mais aussi des fonctions spécifiques génératrices de plus value financière pour le client  telle que économie d'énergie"", fonction que ne possède pas le variateur ATV71

Le variateur ATV71 n'en reste pas moins un variateur polyvalent, capable d'entraîner des pompes ou ventilateurs. Il dispose de deux lois tension-fréquence de type loi U/F simple, sans compensation de glissement et à positionner pour cet usage :

  • U/F 2 pts ( standard )
  • U/F 5 pts pour éviter les phénomènes de résonnances (saturation)

Pour ce faire :
Menu 1.4 Contrôle moteur => Type cde Moteur = U/F 2pts (U/F 5pts)

Cela vous a-t-il été utile ?