Consulter la FAQ

Pourquoi 2 RJ45 sur le variateur ATV61/ATV71?

Date de publication : 22 avril 2020

Les variateurs ATV61 et ATV71 disposent de deux prises RJ45 :

  • en face avant, une prise plutôt dédié à la connexion du terminal graphique : protocole Modbus,
     
  • au niveau du bornier du variateur, elle est plutôt destinée à la connexion avec un organe de contrôle via un bus ou un réseau de communication. Protocole Modbus et CanOpen.Il est possible de séparer les bus Modbus et CanOpen avec le boitier référence VW3CANTAP2

Les deux connexions peuvent être simultanées. Ces produits peuvent donc être configurés avec leur terminal graphique tout en testant la-dite configuration par des essais de communication avec un automate via Modbus ou CanOpen.

Cette fonction n'était pas possible avec les variateurs ATV38 et ATV58. 

 

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.