Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel couplage adopter (triangle ou étoile) lors du câblage du moteur asynchrone triphasé par rapport au réseau électrique d'alimentation ?
Un moteur asynchrone triphasé est constitué de 3 enroulements statoriques décalés de 120°. Chaque enroulement se caractérise par une tension nominale. Pour raccorder un moteur directement sur le réseau (cas du démarrage direct), il est nécessaire de réaliser le couplage des enroulements moteur en fonction de la tension entre phases du réseau.
Deux couplages des enroulements sont possibles : en "étoile" ou en "triangle".

De ce fait, deux tensions d'alimentation sont possibles pour chaque moteur. Ces tensions sont généralement inscrites sur la plaque signalétique du moteur. On retrouve la tension supportée pour le couplage étoile et pour le couplage triangle par les enroulements. La plus petite tension correspond à la tension maximale que pourra supporter un enroulement donc cela correspond au couplage triangle.
Le tableau ci-dessous indique le couplage à réaliser en fonction de la tension d'alimentation entre phase du réseau (tension composée) :
Soit : 400 V/√3 = 230 V

Dans un démarreur étoile triangle, le démarrage est réalisé en deux temps : une première phase permet de démarrer le moteur avec un couplage étoile. Cette phase dure quelques secondes. Lorsque le moteur a démarré, le dispositif de commande déclenche la seconde phase : le couplage en triangle. Le mécanisme de commande doit impérativement comporter un inter-verrouillage mécanique et/ou électrique afin d’éviter que les deux couplages ne soient réalisés en simultanément.
Ce système est réalisé à l’aide de deux contacteurs : le premier commande le couplage étoile et le second, le couplage triangle. Le décalage temporel est réalisé à l’aide d’un bloc de contact temporisé.

Deux couplages des enroulements sont possibles : en "étoile" ou en "triangle".
Le couplage étoile
Le couplage en étoile consiste à réaliser une étoile à trois branches avec les 3 enroulements du moteur. Le point milieu forme ainsi un point neutre artificiel. Chaque enroulement est alimenté sous une tension simple "V" entre phase et neutre. C'est-à-dire, la tension entre phase "U" (tension composée) divisé par racine de 3.Le couplage triangle
Le couplage en triangle consiste à réaliser un triangle avec les 3 enroulements du moteur. Chaque enroulement est alimenté par une tension composée (entre phase).De ce fait, deux tensions d'alimentation sont possibles pour chaque moteur. Ces tensions sont généralement inscrites sur la plaque signalétique du moteur. On retrouve la tension supportée pour le couplage étoile et pour le couplage triangle par les enroulements. La plus petite tension correspond à la tension maximale que pourra supporter un enroulement donc cela correspond au couplage triangle.
Le tableau ci-dessous indique le couplage à réaliser en fonction de la tension d'alimentation entre phase du réseau (tension composée) :
Tensions indiquées sur la plaque signalétique du moteur | 127 V-220 V | 230 V-400 V | 400 V-690 V | |||
Tension du réseau | 127 V | 220 V | 230 V | 400 V | 400 V | 690 V |
Couplage à effectuer | ∆ | Y | ∆ | Y | ∆ | Y |
Exemple d’application
Données :- Réseau triphasé : 400 V entre phases.
- Indication de la plaque signalétique du moteur : 230 V - 400 V
Soit : 400 V/√3 = 230 V
Réalisation du couplage des moteurs
Pour réaliser le couplage, les fabricants de moteurs ont normalisé les plaques à bornes des moteurs. On retrouve ainsi, sur chaque bornier six bornes et 3 barrettes de couplage. Celles-ci devront être positionnées pour réaliser soit le couplage étoile, soit le couplage triangle.Plaques à bornes moteur
Plaques à bornes moteur couplée en étoile
Exemple de couplage étoile :Le couplage étoile-triangle
Le démarrage étoile-triangle est un mode de démarrage permettant un démarrage plus progressif des moteurs électriques asynchrones triphasés. Cela permet de limiter les contraintes mécaniques trop importantes pour les équipements à motoriser et/ou le pic de courant de démarrage.Dans un démarreur étoile triangle, le démarrage est réalisé en deux temps : une première phase permet de démarrer le moteur avec un couplage étoile. Cette phase dure quelques secondes. Lorsque le moteur a démarré, le dispositif de commande déclenche la seconde phase : le couplage en triangle. Le mécanisme de commande doit impérativement comporter un inter-verrouillage mécanique et/ou électrique afin d’éviter que les deux couplages ne soient réalisés en simultanément.
Ce système est réalisé à l’aide de deux contacteurs : le premier commande le couplage étoile et le second, le couplage triangle. Le décalage temporel est réalisé à l’aide d’un bloc de contact temporisé.
Exemple de schéma de câblage étoile triangle (schéma de puissance)
Le démarrage est exécuté en trois phases : tout d’abord, le contacteur "étoile" est fermé. Le moteur démarre dès la fermeture du contacteur de ligne KM2. Après quelques secondes, KM1 s’ouvre, et KM3 se ferme provoquant ainsi le couplage triangle du moteur et donc l’augmentation de la vitesse de rotation du moteur.- KM1 : contacteur de couplage étoile
- KM2 : contacteur de ligne
- KM3 : contacteur de couplage triangle
Cela vous a-t-il été utile ?