Est il possible d'alimenter en monophasé un module TESYS U avec une unité de contrôle LUCA05BL ?
Non, seules les unités de contrôle LUCC ou LUCM peuvent être utilisées en cas d'alimentation monophasée.
En effet l'unité de contrôle LUCA est configuré pour un moteur Triphasé, l'ASIC de cette unité de contrôle vérifie en permanence l'image du courant puissance sur les 3 phases, et comme pour un moteur monophasé il n'y a pas de tension sur la ligne de courant du milieu , il y aura disjonction de l'embase LUB12 ou LUB32.