Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Test et mise en service rapide des variateurs ATV11 ou ATV12
Le variateur de vitesse ATV11, commercialisé jusqu'en 2010, est maintenant remplacé par le variateur ATV12
Il s'agit de variateurs économiques pour entraînement de moteur de faible puissance (0,18 de 2,2 kW), alimentation monophasé ou triphasé mais seulement jusqu'à 230V.
La fiche jointe à ce dossier garantit la mise en service rapide du variateur de vitesse ATV11.
A partir des réglages usine et de quelques straps ( ou pontages) il est possible de mettre en oeuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?