Comment utiliser les vitesses présélectionnées sur un ATV61 ou un ATV71 ?
Paramétrage du variateur ATV61 ou ATV71 en vue de son utilisation en vitesses présélectionnées
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
Menu : 1.12 =>Réglages usine. => Config .source = Macro-config
Groupes paramètres = Tous
Retour aux réglages usine : Appuyer sur Entrée
Cette fiche considère que :
- les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton).
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues
- le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence)
- vitesse lente de 5 Hz si l'entrée LI3 est activée
- vitesse moyenne de 45 Hz si l'entrée LI4 est activée
- vitesse rapide de 50hz si LI3 et LI4 sont désactivées
Câblage
La borne AI1 pontée sur la borne +10, on peut remplacer ce pontage par un potentiomètre pour pouvoir modifier la vitesse rapide en fonctionnement (potentiomètre de 10 kohm maximum à câbler entre +10 et COM, point milieu en AI1)
Utiliser des commutateurs ou bouton tournants en lieu et place des pontages
Paramétrage
Vérifier les paramètres LSP = 0 et HSP = 50 ( réglages usine)
Menu 1.7 Fonctions d'appli => Vitesses présélect. => 4 vitesses présél.= LI4
Menu 1.7 Fonctions d'appli => Vitesses présélect. => Vit. présélect.2 = 5 Hz
Menu 1.7 Fonctions d'appli => Vitesses présélect. => Vit. présélect.3 = 45 Hz
ATV61-71 : Menu 1.3 Réglages => Courant therm. Moteur = I nom Moteur
Tension nom. mot. = tension nominale plaquée moteur
Courant nom. mot. = Intensité nominale plaquée moteur
Fréq. nom mot. = Fréquence nominale plaquée moteur
Vitesse nom mot. = Vitesse nominale plaquée moteur
Fréquence maxi mot = laisser en réglage usine
Autoréglage = Oui , valider en appuyant sur la mollette pendant au moins 2 sec.
Si l'autoréglage s'est bien passé, Autoréglages évolue à Fait (Done)
Publié pour: Schneider Electric France




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.