Comment assurer une mise en service d'un démarreur ATS01 ?
Potentiomètres
- Start Time : durée de la rampe d'augmentation de tension ( attention pas rampe accélération ),
- Stop Time : durée de la rampe de diminution de tension ( pas décélération),
- Initial Voltage : cran de tension initial.
But du réglage
Ce produit doit atténuer les démarrages directs des moteurs pour limiter les a-coups qui détériore la mécanique. On ne calibre ni les durées de démarrage, ni les durées de ralentissement.
Réglage pour obtenir le couple de démarrage le plus important
Réglage pour obtenir le couple de démarrage le plus progressif
Mais si l'application demande un couple de démarrage important, le démarreur tarde à envoyer le couple suffisant, le moteur chauffe et déclenche en thermique.
Méthode
- soit la machine démarre sans problème, il est alors possible d'encore augmenter Start Time et diminuer Initial Voltage, mais pas trop car le risque est de ne plus démarrer,
- soit la machine n'arrive pas à démarrer , il est nécessaire d'augmenter Initial Voltage et diminuer Start Time.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.