Quelles sont les causes possibles du défaut SCF d'un variateur de vitesse de la gamme Altivar ?
Ce défaut SCF est généré par le variateur lors d'un court-circuit moteur à la terre ou entre phases.
De part sa nature et ses effets destructeurs, cette information est traitée en priorité et localement par le pont puissance du variateur qui verrouille alors immédiatement l'activation de ses composants puissance type IGBT.
Ce défaut ne peut être ni configuré, ni réinitialisé, seulement mémorisé pour être utilisé en signalisation.
Pour en savoir plus sur le défaut SCF, veuillez consulter le lien suivant : Defaut SCF sur gamme variateur