En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Pour quelles applications pompes ou ventilateurs peuvent être utilisés les variateurs ATV212 et ATV61?


Les applications de ventilation, climatisation et pompage (pompes centrifuges) sont des applications dites à couple variable Elles sont aussi appelées applications à couple quadratique parce que :

  • le couple à fournir par le variateur est proportionnel au carré de la vitesse moteur.
  • par conséquence, la puissance nécessaire à fournir est alors le cube de la vitesse moteur

Schneider a développé deux gammes de variateur pour une implantation soit en industrie soit dans le tertiaire, les contraintes sont en effet différentes selon ces deux cas :

  • Les variateurs ATV212*** doivent être implantés dans le tertiaire (bâtiment) pour le métier de la HVAC " Heating Ventilation Air Conditioning".
    Il est conçu pour être utilisé seul : sans résistance de freinage, sans inductance de ligne et il possède en option les protocoles de communication typiques de ce métier tel que LonWorks, Metasys N2, Apogée FLN et BACnet.
    De ce fait, il est optimisé en prix, mais n'est pas disponible en alimentation monophasée, il stocke peu d'énergie ce qui fait que les micro-coupures ne sont pas masquées et génèrent immédiatement des baisses de régime.
    Le couple au démarrage qui peut être fourni par l'ATV21 est moins important que celui l'ATV61.

  • Les variateurs ATV61*** sont destinés plus particulièrement aux process industriels pour lesquels la continuité de service est très importante.
    Le couple de démarrage est important.
    Les capacités internes de l'ATV61 sont plus importantes que pour le variateur ATV212 et elles permettent un stockage temporaire d'énergie permettant de masquer les micro-coupures.
    Possibilité de générer des rampes de décélération contrôlées de part l'option résistance de freinage.
    Alimentation monophasée possible.
    Protocoles de communication utilisés dans l'industrie : Modbus, CanOpen, TCP/IP, Profibus, Unitelway, Fipio, Modbus plus, DeviceNet, InterBus, mais aussi dans le tertiaire : LonWorks, Metasys N2, Apogée FLN,  BACNet.

Image

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies