A quel moment la rampe d'accélération ( ACC )des variateurs Altivar ATV12, ATV31, ATV312, ATV61 et ATV71 est elle prise en compte, juste au démarrage ou à chaque changement de consigne?
Attention, la pente de la rampe est définie entre 0 et FrS et non pas entre LSP et HSP.
Cette valeur est à rapporter sur la durée configurée d'accélération ACC ou de décélération dEC.
- FrS : Fréquence nominale moteur lue sur la plaque signalitique,
- LSP : Low Speed, petite vitesse,
- HSP : High Speed, grande vitesse,
- ACC : Temps de la rampe d'accélération,
- dEC : Temps de la rampe de décélération.
La rampe est prise en compte à chaque changement de consigne que ce soit lors de l'évolution des vitesses présélectionnées ou que ce soit par l'évolution de la consigne analogique via un potentiomètre ou via un signal analogique capteur.
Exemple
Si ACC est configuré à 10 secondes et FrS à 50Hz, la durée nécessaire pour obtenir un changement de consigne de 10hz à 20Hz est de 2 secondes.