Quel est le code de couleur de l'extrémité dénudée du cordon VW3A8306D30 utilisé pour assurer une liaison Modbus entre la prise terminal RJ45 d'un ATS48, ATV31, ATV61, ATV71 et un interlocuteur extérieur Modbus ?
Pour réaliser la liaison Modbus entre un interlocuteur Schneider de type démarreur ou variateur (ATS48, ATV320, ATV600, ATV900) et un interlocuteur externe via le câble référencé VW3A8306D30, il est nécessaire de connaître les codes couleur de chaque filin de l'extrémité dénudée du câble.
Trois filins sont utiles. Les correspondances entre la nature de ces filins et leurs couleurs sont les suivantes :
D(A) : Bleu
D(B) : Bleu et blanc
Commun : Marron
Côté ATS46, ATV31, ATV61, ATV71
Côté Interlocuteur de type automate, PC